This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在协处理器示例(CTS 和 RTS)中启用硬件流控制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1192063/cc1352r-enable-hardware-flow-control-in-coprocessor-example-cts-and-rts

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好。

我想在协处理器示例(SDK 6.40.00.13)中启用硬件流控制。 本接口指南 提到应该已经在默认 UART 配置中启用它。  

 

但是、我无法选中 SysConfig 中的"Flow Control"框。




如果我为 UART2的硬件选择"无"、它允许我启用流控制、但我不确定如何选择将要使用的 GPIO。


在协处理器示例中启用硬件控制的建议方法是什么? 我需要此实现、以便评估即将在我们的产品中启动的协议转换器。  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    请记住、默认 UART 配置通过 XDS110 UART 与 PC 进行通信。

    为此、最好使用其他引脚。 为此:

    1. 在"TI DRIVERS"(TI 驱动程序)->"Display"(显示)下、将"Use Hardware"(使用硬件)设置为"None"(好像您已经执行过)
    2. 现在、转至 TI 驱动程序-> UART2、您应该会看到 UART 现在称为 CONFIG_UART2_0或 CONFIG_DISPLAY。 将其重命名为 CONFIG_DISPLAY_UART。
    3. 启用流量控制。
    4. 现在、您可以检查分配了哪些引脚、并在同一窗口的"PinMux"下配置它们

    我已经附加了 SysConfig 文件、以便您可以在以后进行比较。

    e2e.ti.com/.../coprocessor.syscfg

    此致、

    Arthur