请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:CC1311R3、 CC1311P3、
您好、TI、
我叫 Hannan Mutahir、来自 Vantage Robotics。
我想 检查 是否可以为359-527MHz 频段设置 CC1311P3/CC1311R3以实现1Mbps 的吞吐量或更高的带宽以实现更高的吞吐量(2Mbps)? 根据规格表、最大值为200kbps

与符合规格的861-054Mhz 频带类似、我们可以设置为1.3Mhz 以实现1mbps 吞吐量

此外、对于 CC1312R 359-527MHz 频段、可以将频段设置为2.2MHz、以实现1Mbps 吞吐量 、如861-1054Mhz 频段?