This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 能否在359-527MHz 频段支持1Mbps 吞吐量?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, CC1311P3, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1192983/cc1312r-can-cc1312r-support-1mbps-throughput-for-359---527mhz-band

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1311R3CC1311P3

您好、TI、

我叫 Hannan Mutahir、来自 Vantage Robotics。  

我想 检查 是否可以为359-527MHz 频段设置 CC1311P3/CC1311R3以实现1Mbps 的吞吐量或更高的带宽以实现更高的吞吐量(2Mbps)? 根据规格表、最大值为200kbps

与符合规格的861-054Mhz 频带类似、我们可以设置为1.3Mhz 以实现1mbps 吞吐量

此外、对于 CC1312R  359-527MHz 频段、可以将频段设置为2.2MHz、以实现1Mbps 吞吐量 、如861-1054Mhz 频段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannan、

    359-527MHz 时为1Mbps 应该是可能的、但我们尚未针对这个数据速率确定建议的 PHY 设置、 所以您需要自己优化 PHY 设置;下面是一些帮助实现此目的的资源。

    建议的方法是从868MHz 时的1Mbps PHY 设置开始、将频率更改为所需的频带、然后调整初始参数以提高性能。

    如需更全面的概述    、应用手册 SWRA682 (查找适用于 CC13xx 系列的新 PHY 的设置):www.ti.com/.../swra682详细介绍了此过程。

    此致、

    Zack