请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CC1350 (以及可能的 CC1312)进行一些开发。 我想尽量缩短突发时间并使用 FEC。 我希望在100us 或更短的时间内一次仅传输几个字节(越少越好)。 为此、我们需要使用一些高速率模式(200至500kbps)。 但专有射频模块不支持这些速率的 FEC。 由于我们的突发如此之短、我们是否可以通过任何方法添加提供的一些软决策 FEC 算法? 我意识到、我们可以使用基于硬决策的算法(如 Reed Solomon 代码)添加我们自己的 FEC。
谢谢、
Devin