This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:高速率 FEC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/929974/ccs-launchxl-cc1350-fec-at-high-rates

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CC1350 (以及可能的 CC1312)进行一些开发。  我想尽量缩短突发时间并使用 FEC。  我希望在100us 或更短的时间内一次仅传输几个字节(越少越好)。  为此、我们需要使用一些高速率模式(200至500kbps)。  但专有射频模块不支持这些速率的 FEC。  由于我们的突发如此之短、我们是否可以通过任何方法添加提供的一些软决策 FEC 算法?  我意识到、我们可以使用基于硬决策的算法(如 Reed Solomon 代码)添加我们自己的 FEC。

谢谢、

Devin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您可以使用的吗?  https://www.ti.com/lit/an/swra591/swra591.pdf

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有意识到 DSSS 模式的速率最高可达240kbps。  

    不过、我对传播速率有点困惑。  如果我们将传播速率设置为1、我们是否真的不会传播?  处于 DSSS 模式?

    我将测试该模式、看看它是否对我们有效。  我们是否有可能达到较高的符号速率?

    Devin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够测试此模式? SmartRF Studio 中已提供支持的符号速率。

    谢谢