This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-CC1350:用于 cc1350实现的 FEC 编码器输出

Guru**** 2605845 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/934062/compiler-launchxl-cc1350-output-of-fec-encoder-for-cc1350-implementation

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350CC1101

工具/软件:TI C/C++编译器

嗨、大家好。 使用 cc1350 Launchpad 进行即时消息传递。

在远模式范围内、我对 FEC 编码器的了解不多、是否有人可以解释它的工作原理?

如果我输入"01111100011100011100011000 "(数据位流)、它的输出是什么?! 非常感谢!!

应该有一个代码字表、我必须为编码器跟踪它、但我在德州手册中找不到它!

通过示例获得有关在远模式范围内我的 FEC 编码器工作原理的任何帮助? 非常感谢。

我已经阅读了 CC1101 launchpad 的 FEC 解码器实现、但我不理解它的工作原理。。。。是否有人可以向我解释它?  

听起来 CC1101的 FEC 解码器实现与 cc13xx 相同,我猜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC13xx 远距离模式中使用的卷积编码器与 CC1101的 FEC 实现中使用的编码器不同。 有关 CC13xx 实施、请参阅 Bernard Sklar、数字通信–基础知识和应用、第二版。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、感谢和感激!

    问题是我没有这本书,而且网上也不能上网.. 这就是为什么我一直在问 FEC 解码器或 FEC 编码器如何工作以解决和理解我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这本书可在亚马逊上购买、也可在一些大学图书馆中购买。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将确保检查在线版本或库中是否有可用的版本。

    在亚马逊上,我发现了它,但没有可用的在线版本,需要一段时间才能到达.. 特别是在所有国家都反对的这一艰难时期。

    无论如何、如果您能在以下方面为我提供帮助、我们将不胜感激:  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/933945

    谢谢