主题中讨论的其他器件:CC1350、 CC1101
工具/软件:TI C/C++编译器
嗨、大家好。 使用 cc1350 Launchpad 进行即时消息传递。
在远模式范围内、我对 FEC 编码器的了解不多、是否有人可以解释它的工作原理?
如果我输入"01111100011100011100011000 "(数据位流)、它的输出是什么?! 非常感谢!!
应该有一个代码字表、我必须为编码器跟踪它、但我在德州手册中找不到它!
通过示例获得有关在远模式范围内我的 FEC 编码器工作原理的任何帮助? 非常感谢。
我已经阅读了 CC1101 launchpad 的 FEC 解码器实现、但我不理解它的工作原理。。。。是否有人可以向我解释它?
听起来 CC1101的 FEC 解码器实现与 cc13xx 相同,我猜。