This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC13-90:峰值电流消耗、130mA 或500mA?

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/932855/ccs-launchxl-cc13-90-peak-current-draw-130ma-or-500ma

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 根据 SWRA517、当发射功率设置为26dB 时、CC1310 + CC1190的峰值电流消耗应约为500mA。 但是、当我将 CC13-90 Launchpad 连接到 CC1352P-launchpad 上的 XDS110时、实际电流消耗峰值约为130mA、远小于预期的500mA。

我相信、在启用范围扩展器模式的情况下、CC13-90上的实际发射功率为26dB、在 config.h 中设置。

#define CONFIG_RANGE_EXT_MODE APIMAC_HIGH_GAIN_MODE 

当 TX 板由 SmartRF Studio 控制且 TX 功率设置为26dB 时、收集器侧的 RSSI 非常接近 RSSI 值。

那么、我的问题是、这个峰值130mA 是否是测量的伪影? 我假设 XDS110上的 ET-HDR 有一些测量上限。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    您使用什么硬件来使用 EnergyTrace 进行测量?  只有 CC13X2/26X2 LaunchPad 包含100mA 以上所需的 XDS110HDR: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_energytrace.html 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 CC1352P1 Launchpad 上使用了 XDS110、如 本帖子所述

    我倾向于认为测量的上限为130mA、而 LDO 可以提供更多电流、达到500mA、足以驱动26dB 的发射功率。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    我强烈建议使用功率分析仪或万用表工作台设备来更好地分析这些较高的电流消耗情况。

    此致、
    Ryan