主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1310、 ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
根据 SWRA517、当发射功率设置为26dB 时、CC1310 + CC1190的峰值电流消耗应约为500mA。 但是、当我将 CC13-90 Launchpad 连接到 CC1352P-launchpad 上的 XDS110时、实际电流消耗峰值约为130mA、远小于预期的500mA。
我相信、在启用范围扩展器模式的情况下、CC13-90上的实际发射功率为26dB、在 config.h 中设置。
#define CONFIG_RANGE_EXT_MODE APIMAC_HIGH_GAIN_MODE
当 TX 板由 SmartRF Studio 控制且 TX 功率设置为26dB 时、收集器侧的 RSSI 非常接近 RSSI 值。
那么、我的问题是、这个峰值130mA 是否是测量的伪影? 我假设 XDS110上的 ET-HDR 有一些测量上限。
谢谢。