Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
进入和离开范围接收器/发送器在传感器重新启动之前不会自动重新连接。 如果接收器重新启动、通信将不会恢复、直到传感器在复位后重新启动、需要超过12秒才能建立通信。 我们需要小于5秒。 是否有办法启用自动重新连接并使其快速(5秒以下)?
LAUNCHXL-CC1352P1天线#12
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
进入和离开范围接收器/发送器在传感器重新启动之前不会自动重新连接。 如果接收器重新启动、通信将不会恢复、直到传感器在复位后重新启动、需要超过12秒才能建立通信。 我们需要小于5秒。 是否有办法启用自动重新连接并使其快速(5秒以下)?
LAUNCHXL-CC1352P1天线#12
尊敬的 Maxim:
我假设您在非信标模式下使用15.4-Stack? 在这种情况 下、您的传感器很可能会进入孤立状态、但它应该会按照 CONFIG_ALOAD_退避_INTERVAL (默认情况下为6分钟)发送孤立通知。 这可能是一个足够长的间隔、在重新启动传感器之前、您不会注意到它发生在测试中。 可以在 SysConfig 中的 TI 15.4 Stack -> Network -> Application settings 下更改该设置。 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/docs/ti154stack/html/ti154stack/non-beacon-mode.html#maintaining-a-connection-for-end-nodes
重新启动后、传感器将遵循扫描过程、扫描过程也具有 CONFIG_SCAN_BACKOFF_INTERVAL (默认为5秒)以及 CONFIG_SCAN_DURATION (默认为5秒)。 还有一个 CONFIG_POLLING_INTERVAL、用于传感器轮询收集器的数据(收集器随后可以通过发送配置请求来重新配置加入传感器的轮询速率。 您也可以尝试在 SysConfig 中修改这些内容、以缩短连接时间。 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/docs/ti154stack/html/ti154stack/example-applications.html#configuration-parameters
此致、
Ryan