This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110EM868-915-RD:SmartRF Studio 7软件无法与我的射频器件配合使用

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/928991/cc1110em868-915-rd-smartrf-studio-7-software-not-working-with-my-rf-device

器件型号:CC1110EM868-915-RD

这是我第一次对 RF 做任何事情、所以现在我只是尝试检查我的组件是否正常工作。

我正在使用的特定器件包括:

1) MSP-EXP430FR5739 FRAM 实验板

2) CC1110EM 868/915MHz 板、该板上有一个 CC1111-F32

我已经像这样连接了所有设备:

当我打开 SmartRF Studio 7时、它会检测到我的器件:

但是、当我双击突出显示的行时、我会收到以下消息:

我已确保评估板未被另一个工具使用、并且自从我获得该评估板后、我没有触摸过它上的任何跳线。

有人知道为什么它不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要将 CC1110连接到 SmartRF Studio、则需要 CCDebugger 或类似器件。  MSP-EXP430FR5739 不是调试器、不会与使用 Studio 控制 CC1110的 EM 一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你