请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1110EM868-915-RD
这是我第一次对 RF 做任何事情、所以现在我只是尝试检查我的组件是否正常工作。
我正在使用的特定器件包括:
1) MSP-EXP430FR5739 FRAM 实验板
2) CC1110EM 868/915MHz 板、该板上有一个 CC1111-F32
我已经像这样连接了所有设备:
当我打开 SmartRF Studio 7时、它会检测到我的器件:
但是、当我双击突出显示的行时、我会收到以下消息:
我已确保评估板未被另一个工具使用、并且自从我获得该评估板后、我没有触摸过它上的任何跳线。
有人知道为什么它不工作?