请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1 Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
EasyLink SYSCFG 允许在同一应用中同时支持多达3个低于1GHz 的 PHY。 我的应用同时利用"50kbps、2GFSK"和"5kbps、SimpleLink 远距离 PHY。 因为最近的 SimpleLink 版本不再支持 EasyLink。 为了避免被遗漏、我需要更改我的代码以遵循专有射频编码方法。 这是足够直接的、但我看不到如何使用 SYSCFG 将多个自定义 PHY 配置添加到同一个应用中。 是否有一种方法可以实现这一目标?
Alan DeMars