This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:自定义模式下支持多个 PHY

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1194542/launchxl-cc1352r1-multiple-phy-support-in-custom-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

EasyLink SYSCFG 允许在同一应用中同时支持多达3个低于1GHz 的 PHY。  我的应用同时利用"50kbps、2GFSK"和"5kbps、SimpleLink 远距离 PHY。 因为最近的 SimpleLink 版本不再支持 EasyLink。 为了避免被遗漏、我需要更改我的代码以遵循专有射频编码方法。 这是足够直接的、但我看不到如何使用 SYSCFG 将多个自定义 PHY 配置添加到同一个应用中。 是否有一种方法可以实现这一目标?

Alan DeMars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    实际上、无法使用 SysConfig 同时使用3个自定义 PHY、但如果您已经使用2个预定义 PHY、这是否有问题?
    实际上、您可以同时检查和使用列出的所有 PHY、如下所示:

    也就是:

    • 50kbps 2-GFSK
    • 5kbps 远距离
    • 另一个定制 phy

    请告诉我您是否想知道这是什么。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    感谢您为我清除此问题。 在选择"Custom PHY"时、我对 PHY 配置选项的理解很差。 我认为这是单选按钮、而不是选择列表。 我的坏!

    Alan