This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:WiSUN 边界路由器路由表存储

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1194349/cc1312r7-wisun-border-router-routing-table-storage

器件型号:CC1312R7

您好!

由于 BR 的 RAM 存储器(使用 CC1312R7)、网络大小限制为100个节点、因此我想知道路由表是否以动态或静态存储器分配方式存储、以及在代码中可以在何处看到该信息。 此外、我们是否可以将网络的最大大小更改为10、例如用于测试目的? 如果是这种情况、我应该在哪里更改这些参数?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、  

    路由表的存储空间是动态分配的。 因此、不会在路由表的前面实施最大限制。 100节点限制是在测试后确定的。  

    在代码中没有地方可以轻松限制此数字。 您可以在 SDK 中的 ns_br_src 项目中查看 mbed nanostack 代码、看看您是否可以找到可以使用的代码。  

    此致、

    SID