请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R7 您好!
由于 BR 的 RAM 存储器(使用 CC1312R7)、网络大小限制为100个节点、因此我想知道路由表是否以动态或静态存储器分配方式存储、以及在代码中可以在何处看到该信息。 此外、我们是否可以将网络的最大大小更改为10、例如用于测试目的? 如果是这种情况、我应该在哪里更改这些参数?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.