请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7 主题中讨论的其他器件:CC1200、 CC1260、
您好!
我正在寻找支持 OFDM 的920MHz 频带 IC。
TI 的网站不允许按 OFDM 排序、因此您能否推荐合适的产品? 就文档而言、CC1260和 CC1200似乎对应。
谢谢、
Eevee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没错。
[引用 userid="465179" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196101/cc1352p7-looking-for-a-920mhz-band-ic-that-supports-ofdm/4511283 #4511283"]但是、还计划在将来支持 CC1352P7。抱歉、我没有我想要的那么清楚;正如上一个主题中提到的、这将由另一个产品提供支持。 CC1352P7不支持 OFDM。