This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:正在寻找支持 OFDM 的920MHz 频带 IC

Guru**** 2551100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196101/cc1352p7-looking-for-a-920mhz-band-ic-that-supports-ofdm

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1200CC1260

您好!

我正在寻找支持 OFDM 的920MHz 频带 IC。

TI 的网站不允许按 OFDM 排序、因此您能否推荐合适的产品? 就文档而言、CC1260和 CC1200似乎对应。

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需更多信息、请联系您当地的 TI 代表。 但是、CC1200不支持 OFDM。

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    CC1260是目前唯一支持 ODFM 的 TI 产品吗?

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、是的、但是 您链接到的线程仍然有效、将来将支持它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前唯一受支持的产品是 CC1260。 不过、还计划在将来支持 CC1352P7。

    上述理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465179" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196101/cc1352p7-looking-for-a-920mhz-band-ic-that-supports-ofdm/4511283 #4511283"]目前支持的唯一产品是 CC1260。

    没错。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196101/cc1352p7-looking-for-a-920mhz-band-ic-that-supports-ofdm/4511283 #4511283"]但是、还计划在将来支持 CC1352P7。

    抱歉、我没有我想要的那么清楚;正如上一个主题中提到的、这将由另一个产品提供支持。 CC1352P7不支持 OFDM。