This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TI 堆栈示例是否可以满足 EN 300-220标准?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196745/cc1312r-could-ti-stack-example-can-meet-en-300-220

器件型号:CC1312R

大家好、

客户使用带 TI15.4Stack 的 CC1312R。 频率为865-868MHz。  他们希望通过 EN 300-220认证。 他们发现 EN 300-220要求对 APC 和占空比有一些限制。  客户想知道 TI 15.4 Stack 原始示例是否可以通过测试? 或者是否有任何代码修改指南?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本的 TI 15.4 Stack 实施符合要求;客户的应用要求将决定 EN 300-220限制是否会对客户造成问题、因此他们需要对此进行检查。

    此致、

    Zack