请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 大家好、
客户使用带 TI15.4Stack 的 CC1312R。 频率为865-868MHz。 他们希望通过 EN 300-220认证。 他们发现 EN 300-220要求对 APC 和占空比有一些限制。 客户想知道 TI 15.4 Stack 原始示例是否可以通过测试? 或者是否有任何代码修改指南?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.