This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:[ERROR] IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1195330/lp-cc1312r7-error-icepick_c-error-connecting-to-the-target-error--241-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-a-security-error-has-probably-occurred-make-sure-your-device-is-unlocked

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1312R7

您好!  

我正在使用 Uniflash 工具将我的二进制文件复制到 cc1312r7的内部闪存中、直到我最近尝试遇到以下错误为止、该工具工作正常  

[错误] IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。

我还尝试了批量擦除闪存并尝试对电路板进行粉末处理、但在尝试上传至 launchpad 时遇到此错误。  

请帮助我解锁 launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、  

    当您使用 Uniflash 并尝试对锁定的器件进行编程时、您应该会看到此弹出窗口。  

    单击此处的是应批量擦除器件、将其解锁并自动对器件进行编程。 尝试使用最新版本的 uniflash。  

    www.ti.com/.../UNIFLASH  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、
    我无法进行批量擦除、我相信 CCFG 中的芯片擦除被误禁用、我现在正在使用更换板

    我正在研究今后如何防止这一错误。 我想了解如何填充 ccfg。 我从 syscfg 中了解到、我们可以配置 ccfg 参数、该工具会生成 ti_devices_config.c、 但我的困惑在于、ti_devices_config.c 位于应用程序闪存空间(0x00000)中、因此我想了解 如何以及何时将其复制到存储器位置0x50003000 (从 cc1312r7的存储器映射引用的 ccfg 的物理位置)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、  

    位置0x50003000似乎是读取闪存最后一个扇区的别名。 因为最后一个扇区是 CCFG 的放置位置(在最后一个扇区的末尾)。  

    要验证这一点、您可以在映射文件中检查 CCFG 的地址。 在 Uniflash 上阅读其中的内容。  

    在 Uniflash 上,转至地址0x50003000或转至 CCFG。  在该扇区的末尾(在0x50005000之前)、您将看到 CCFG 内容。  

    因此、不会将 CCFG 复制到此地址、它只是一个别名。  

    我用空示例进行了快速检查  

    此致、

    SID