主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC1312R7
您好!
我正在使用 Uniflash 工具将我的二进制文件复制到 cc1312r7的内部闪存中、直到我最近尝试遇到以下错误为止、该工具工作正常
[错误] IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。
我还尝试了批量擦除闪存并尝试对电路板进行粉末处理、但在尝试上传至 launchpad 时遇到此错误。
请帮助我解锁 launchpad。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 Uniflash 工具将我的二进制文件复制到 cc1312r7的内部闪存中、直到我最近尝试遇到以下错误为止、该工具工作正常
[错误] IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。
我还尝试了批量擦除闪存并尝试对电路板进行粉末处理、但在尝试上传至 launchpad 时遇到此错误。
请帮助我解锁 launchpad。
您好 Sid、
我无法进行批量擦除、我相信 CCFG 中的芯片擦除被误禁用、我现在正在使用更换板
我正在研究今后如何防止这一错误。 我想了解如何填充 ccfg。 我从 syscfg 中了解到、我们可以配置 ccfg 参数、该工具会生成 ti_devices_config.c、 但我的困惑在于、ti_devices_config.c 位于应用程序闪存空间(0x00000)中、因此我想了解 如何以及何时将其复制到存储器位置0x50003000 (从 cc1312r7的存储器映射引用的 ccfg 的物理位置)
您好 Kiran、
位置0x50003000似乎是读取闪存最后一个扇区的别名。 因为最后一个扇区是 CCFG 的放置位置(在最后一个扇区的末尾)。
要验证这一点、您可以在映射文件中检查 CCFG 的地址。 在 Uniflash 上阅读其中的内容。
在 Uniflash 上,转至地址0x50003000或转至 CCFG。 在该扇区的末尾(在0x50005000之前)、您将看到 CCFG 内容。
因此、不会将 CCFG 复制到此地址、它只是一个别名。
我用空示例进行了快速检查


此致、
SID