This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SDK 6.30 -调试 driverlib

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196775/cc1312r-sdk-6-30---debugging-driverlib

器件型号:CC1312R

您好!

我需要单步执行 driverlib 文件。 在调试会话期间、我添加 driverlib 符号(在 SDK 中运行/加载符号/查找 ELF 文件)、然后最终得到:

然后、我使用"Locate File"、导航到 SDK 中的 driverlib 源、但获取:

因此我无法选择文件(或目录)。 此外、上面的路径已经位于编译器搜索路径中。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要调试 driverlib 文件、该文件必须手动包含在工程中:

    driverlib 文件的优化设置为 s、因为这是用于完整 drivelib 的优化:

    可在此处找到 drivelib 文件:

    Project_LOC\..\..\..\..\..\..\..\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03\source\ti\devices\cc13x2_cc26x2\driverlib\

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siri、

    "cpu.h"的 include 已经是我的项目的一部分。 此外、就包含路径而言、WIN 可能是如此、但在 Mac 上、在我的项目 中以这种方式进行设置:${COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib

    在某些情况下、CCS 在"rom_temp"(如上所示)或看起来像 TI 编译目录路径(例如 Jenkins 的 windows 路径、显然与我的 env 无关)中查找文件。  

    此时、我不确定我做了什么、但我无法再重现问题。 我将用粉笔将其加至一个 CCS 错误。