您好!
我需要单步执行 driverlib 文件。 在调试会话期间、我添加 driverlib 符号(在 SDK 中运行/加载符号/查找 ELF 文件)、然后最终得到:

然后、我使用"Locate File"、导航到 SDK 中的 driverlib 源、但获取:

因此我无法选择文件(或目录)。 此外、上面的路径已经位于编译器搜索路径中。
我缺少什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要单步执行 driverlib 文件。 在调试会话期间、我添加 driverlib 符号(在 SDK 中运行/加载符号/查找 ELF 文件)、然后最终得到:

然后、我使用"Locate File"、导航到 SDK 中的 driverlib 源、但获取:

因此我无法选择文件(或目录)。 此外、上面的路径已经位于编译器搜索路径中。
我缺少什么?
若要调试 driverlib 文件、该文件必须手动包含在工程中:
driverlib 文件的优化设置为 s、因为这是用于完整 drivelib 的优化:
可在此处找到 drivelib 文件:
Project_LOC\..\..\..\..\..\..\..\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03\source\ti\devices\cc13x2_cc26x2\driverlib\
Siri
谢谢 Siri、
"cpu.h"的 include 已经是我的项目的一部分。 此外、就包含路径而言、WIN 可能是如此、但在 Mac 上、在我的项目 中以这种方式进行设置:${COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib
在某些情况下、CCS 在"rom_temp"(如上所示)或看起来像 TI 编译目录路径(例如 Jenkins 的 windows 路径、显然与我的 env 无关)中查找文件。
此时、我不确定我做了什么、但我无法再重现问题。 我将用粉笔将其加至一个 CCS 错误。