This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:CC1352R 和 CC1312R 之间未传输数据

Guru**** 2814185 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184100/launchxl-cc1352r1-data-not-transmitted-between-cc1352r-and-cc1312r

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1312RCC1352RSysConfig

尊敬的专家:

我有 CC1352R 和 CC1312R Launch Pad、我使用了这两个工具的 UART_Bridge 示例、其中的 Easylink 远距离射频设置如下所示

CC1312R 设置:

  

CC1352R 设置:

我找不到原因、因为当我使用默认射频设置进行检查时、两个板都能完美工作、请帮助查找错误...

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了示例并将设置更改为5kbps SLR、使其正常工作没有任何问题。

    SysConfig 文件已附加。

    Siri

    e2e.ti.com/.../rfUARTBridge_5F00_CC1352R1.syscfg

    e2e.ti.com/.../rfUARTBridge_5F00_CC1312R1.syscfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您提供这些文件、但我已按照您的建议更改了 syscfg 文件、但我遇到了错误。

    说明资源路径位置类型
    'rf_cmdPropRadioDivSetup'未声明(在此函数中首次使用) rfUARTBridge.c /rfUARTBridge_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc 第179条 C/C++问题
    未声明的'rf_cmdPropRx'(在此函数中首次使用) rfUARTBridge.c /rfUARTBridge_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc 线路146 C/C++问题
    未声明的'rf_cmdPropTx'(在此函数中首次使用) rfUARTBridge.c /rfUARTBridge_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc 第156条 C/C++问题
    未声明"rf_prop"(此函数中首次使用);您是指"rf_Op"吗? rfUARTBridge.c /rfUARTBridge_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc line 179 C/C++ problem
    gmake:***[rfUARTBridge.o]错误1 rfUARTBridge_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc C/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 rfUARTBridge_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc C/C++问题
    目标'rfUARTBridge.o'的配方失败 subdir_rules.mk /rfUARTBridge_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc/调试行9 C/C++问题

    因为您的 syscfg 文件 在射频命令符号中具有一些其他设置、但  我的 syscfg 文件没有...

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    我现在已经解决了该错误、但使用 CC1312R 和 CC1352R LaunchPad 无法实现远距离通信、 我用直路测试过,它只能通信100米,我用高楼大厦对面的一层公寓进行了测试,它不能通信。

    请指导我实现远距离...

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我有一些问题要问你。  

    1. 您是否使用 launchpad 上的 PCB 天线?

    2.如果您使用的是 PCB 天线、您是垂直还是水平固定器件?  launchpad 上的 PCB 天线 将其大部分  功率垂直传输至 launchpad (在顶部和底部、与器件不平行)。 可以试试吗?

    3.在哪种环境中进行测试? 如果干扰过大、覆盖范围将显著减小。 您可以在进行测试的地方测量本底噪声。 通过 将器件设置为持续 Rx 模式并读取 RSSI 值、可在 SmartRF Studio 中完成此操作。

    4.您是否还可以尝试 在 868MHz 以外的另一个频率上进行测试?

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的回复、  

    是的、我已经使用 CC1312R 和 CC1352R Launchpad PCB 天线进行了测试。

    2.我垂直固定了器件(天线侧朝天空的方向)、测试了多个位置、例如水平放置电路板、天线侧也接地...

    3.我已经将该地区作为购物中心进行了测试、交通不多、我已经使用 UART 桥接代码进行了测试、我将在相同的环境中与 RF Studio 进行检查、并让您知道结果...

    4、否、我将检查其他频率...

    是否需要根据 syscfg 将射频命令符号更改为代码??  

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    关于您的最后一个问题、在选择 PHY 和频率后、您无需执行任何操作。 只需构建项目、一切都应该正常工作。 您能否向我发送 SysConfig 文件的副本?

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的快速响应、我无法在此处附加我的 syscfg 文件... 我已将其作为下面的链接附加

    https://www.transfernow.net/dl/20230106q4cnKsCi

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您是否能够测量本底噪声? 我怀疑本底噪声会很高。 在一个购物中心、 您会受到很多干扰。 这可以解释为什么您只有100米的距离。 发送器和接收器之间的干扰和障碍物(墙壁和其他物体)将显著降低射频性能。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的响应、抱歉、我没有用于测量噪声水平的设备、可能会发生这种情况、但我已经测试了另一个在视线范围内达到200米的区域、  

    请确认我的 syscfg 设置是否正确。

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    到 SysConfig 文件的链接被 TI 系统阻止、无法访问。   请访问我的个人资料并请求与我联系? 这样、您就可以将文件直接发送给我。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在编译两个工程后、将 syscfg 文件夹的内容/文件发布到工程中。 这将准确显示所使用的内容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您无需任何特殊仪器即可大致了解本底噪声。 这可以通过您拥有的两个器件和 SmartRF Studio 来实现。 您需要执行以下操作:  

    在 SmartRF Studio 中、在接收器上选择如下图所示的选项。 按下开始按钮时、设备将等待数据包接收。 在我标记的第4点、您可以看到平均 RSSI 值以及器件接收到的数据包数量。

    为发送器器件选择以下选项:

    设置接收器后启动发送器。 当您按下开始按钮时、它将发送100个数据包。

    当设备关闭时、每次执行此操作时、您将收到100个数据包。 然后、将器件彼此进一步移动、直到出现30%的数据包丢失。 在数据包丢失30%的距离处、查看 RSSI 平均值是多少、并将其报告回这里。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我想知道您是否能够测量我的建议。 能否提供更新?

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回复、现在我们已经使用 TI 首选的外部天线进行了检查、现在我们可以实现很远的距离、我将在我在不同位置完成测试后告诉您确切的距离...

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我有相同的问题。 您如何解决它? 或者、您能给我一个解决问题的建议吗?

    此致、

    Tania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是使用 PCB 天线还是 SMA 天线(TI 首选的脉冲电子产品)进行测试... 和 LaunchPad 或定制板...

    请解释问题、它将有助于更好地理解问题。

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1194529/cc2642r-description-resource-path-location-type-rf_cmdfs-undeclared-first-use-in-this-function-did-you-mean-rf_cmd_s-rf-c-rf-line-63-c-c-problem

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这次更新...