Thread 中讨论的其他部件:、 CC1350、 SysConfig
尊敬的所有人:
我们正在使用 cc1352P 开发射频通信系统。 硬件是在以 LAUNCHXL-CC1352P1 swrc349a 为基准的定制板上实现的。 一切运行良好、但添加 RSSI 测量功能时注意到射频本底噪声的一个重要问题。
我们在移除天线的情况下检查了系统自感应射频本底噪声、并注意到不同的电路板在-98dBm 至-82dBm 范围内具有不同的本底噪声。 通过调试器端口从 TI Smart RF Studio 运行时、相同的板具有大约-107dBm 的一致本底噪声。 CC1352P 配置来自1Mbps 868MHz 预设、从 TI Smart RF Studio 导出。 我确保系统的所有辅助微控制器、电源和功能块在所有测试中均运行并运行、以保持相同的环境。 我三重检查了 SmartRF_settings.c 和 smartrf_settings.h 中的配置与从 TI 软件导出的原始文件中的配置相同。
然后、我们尝试实施远距离5kbps 868MHz 模式以收集更多数据、并注意到在这种远距离模式下、射频本底噪声中没有散射。 它在所有电路板上都是一致的。 使用我们的定制 FW 时、功率约为-122dBm。 在-127dBm 左右的 TI Smart RF Studio 中运行时。 这几 dB 的差异可以通过我们使用不同的平均法来解释。 关注的是1Mbps 模式下的散射。
是否有人可以指导我尝试什么、在哪里寻找散射原因?
此致