This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:射频本底噪声因板而异

Guru**** 2605395 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1350, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1194783/cc1352p-rf-noise-floor-is-inconsistent-from-board-to-board

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他部件:CC1350SysConfig

尊敬的所有人:

我们正在使用 cc1352P 开发射频通信系统。 硬件是在以 LAUNCHXL-CC1352P1 swrc349a 为基准的定制板上实现的。 一切运行良好、但添加 RSSI 测量功能时注意到射频本底噪声的一个重要问题。

我们在移除天线的情况下检查了系统自感应射频本底噪声、并注意到不同的电路板在-98dBm 至-82dBm 范围内具有不同的本底噪声。 通过调试器端口从 TI Smart RF Studio 运行时、相同的板具有大约-107dBm 的一致本底噪声。  CC1352P 配置来自1Mbps 868MHz 预设、从 TI Smart RF Studio 导出。 我确保系统的所有辅助微控制器、电源和功能块在所有测试中均运行并运行、以保持相同的环境。 我三重检查了 SmartRF_settings.c 和 smartrf_settings.h 中的配置与从 TI 软件导出的原始文件中的配置相同。

然后、我们尝试实施远距离5kbps 868MHz 模式以收集更多数据、并注意到在这种远距离模式下、射频本底噪声中没有散射。 它在所有电路板上都是一致的。 使用我们的定制 FW 时、功率约为-122dBm。 在-127dBm 左右的 TI Smart RF Studio 中运行时。 这几 dB 的差异可以通过我们使用不同的平均法来解释。 关注的是1Mbps 模式下的散射。

是否有人可以指导我尝试什么、在哪里寻找散射原因?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当 由于多路径传播效应而通过天线接收时、在一个平方米内 RSSI 水平将有一个高达10dB 的自然变化。

    当天线被拆除时、预计在进行 RSSI 测试时、与辐射测试相比、变化应该低得多。

    您是否将信号发生器连接到 LaunchPad 以进行 RSSI 测试?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于低数据速率可正常工作、而高数据速率不是我怀疑在较高的 RX BW 下会产生额外的噪声。  

    -尝试使用50欧姆的天线输入端接,以最大程度地降低外部噪声。 那么、您看到的 Δ 值是否相同?

    -尝试关闭 DCDC (它是 SmartRF Studio 中的单选按钮。 如果这样做、您是否会看到差异? 我已经看到、如果 DCDC 未按照最佳实践进行布局、可能会增加一些噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果没有天线、我希望所有电路板中的本底噪声都是相似的。 我已经使用射频信号发生器测试了这些电路板。 我发送了-70dBm 信号、所有电路板都正确显示了 RSSI 水平、大约为-70dBm。 如果没有天线、当我监控本底噪声时、不同电路板的 RSSI 的范围从-98dBm 到-82dBm 不等。  我的统计数据的快照:

    PCB 45 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-93

    PCB 46 RF1 (CC50)-97 RF2 (CC52P)-93

    PCB 47 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-91

    PCB 48 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-87

    PCB 49 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-85

    PCB 50 RF1 (CC50)-96 RF2 (CC52P)-87

    PCB 51 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-83

    PCB 52 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-87

    PCB 53 RF1 (CC50)-96 RF2 (CC52P)-91

    PCB 54 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-85

    PCB 55 RF1 (CC50)-97 RF2 (CC52P)-89

    PCB 56 RF1 (CC50)-97 RF2 (CC52P)-97

    PCB 57 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-89

    PCB 58 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-82

    PCB 59 RF1 (CC50)-98 RF2 (CC52P)-86

    PCB 60 RF1 (CC50)-97 RF2 (CC52P)-89

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、它可能是由电路板或其他器件产生的噪声。 如果没有天线、这是否意味着您刚刚移除了天线、但没有以已知阻抗端接天线连接器? 如果是这种情况、可能是阻抗变化导致了差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解正确端接的重要性。 我使用50 Ω 终端器端接输入、但注意到终端不会改变 RSSI 读数、甚至只是一小部分。 我尝试了终止、但没有终止。 在所有情况下、结果都是相同的。 CC1352P 电路通过电路板其余部分的接地金属 CAN 进行屏蔽。  直流/直流采用尽可能小的电流环路进行路由。 相应的 CC1352P 引脚旁边。  

    我想指出的是、当通过 XDS110从 TI Smart RF Studio 控制 CC1352P 时、相同的电路板没有本底噪声散射、在此测量期间、我们的其余定制电路板处于活动状态并正在运行。 因此、它不应是直流/直流布线问题或终端问题。  

    也许我们需要在 SmartRF_settings.c 和 smartrf_settings.h 文件中导出和获取的参数之外使用一些参数?   

    尝试在 RF Studio 中操纵 DC/DC 选项、但这没有任何影响。 但我并没有预料到会发生什么情况、因为我们由 RF Studio 控制的电路板没有问题、噪声底数也很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    使用覆铜性能、本底噪声-83…84dBm 打一个 PCB。 将电路板上的 CC1352P 芯片替换为 IC 卷盘中的新芯片、现在同一电路板测量-89…90dBm 本底噪声。

    我没有证据、但感觉有一些参数会严重影响 CC1352P 硅片容差。 而 RF Smart Studio 以不同的方式使用这些系数。  但 SmartRF_settings.c 和 smartrf_settings.h 中提供的选项相同。 也许#include DeviceFamily_constructPath (rf_patches/rf_patch_cpe_prop.h)或 SDK 中的其他资源中有什么不同?  

    我使用“Smart RF Studio 7 2.24.0”

    用于固件代码开发的 SDK "simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48"

    注意:相同的固件代码和 PCB 板、但仅具有 CC1350射频前端不存在此问题。 所有电路板均测量 Aprox -98dBm 本底噪声。 当然、我说"相同"是指除了射频芯片初始化和辅助代码之外、一切都是相同的。 但所有 RSSI 平均算法和策略都是相同的。 PCB 具有相同的直流/直流转换器、相同的功能块、相同的微控制器和电路板布局相同。  

    此致

    Aivaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 和 SysConfig 中的设置是相同的。 这意味着、如果您在两种工具中选择50kbps、对讲机将具有相同的设置。 如果您在代码中的对讲机设置中设置了断点、您还可以查看对讲机使用的内容。

    - CC1352P 和 CC1350引脚不兼容、这意味着您不能同时使用相同的 PCB。 此外、更改芯片会改变性能这一事实也有点奇怪。 您是否能够发布原理图/布局的射频部分的屏幕截图以获得更好的想法?  

    -您能否分享您在 FW 中测量 RSSI 的方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、
    是的、它们不是引脚对引脚兼容的。 我的意思是这两个 PCB 完全相同,除了安装了 RF 收发器的部件。 包含射频收发器的射频屏蔽部分有所不同、但在其他地方电路板是相同的。

    Schematic

    PCB

    RSSI 代码  

    RF_cmdRxTest.endTrigger.triggerType = TRIG_REL_START;
    RF_cmdRxTest.endTime = RF_convertMilisecondsToRatTicks(500);
    RF_CmdHandle cmd_handle = RF_postCmd(
        rfHandle,
        (RF_Op*)&RF_cmdRxTest,
        RF_PriorityNormal,
        &RADIO_rxCallbackScan,
        RF_EventRxEntryDone);
    int8_t rssiNow = 0;
    while((rssiNow == RF_GET_RSSI_ERROR_VAL) || (rssiNow == 0)){
        rssiNow = RF_getRssi(rfHandle);
        }
        RF_cancelCmd(rfHandle, cmd_handle, 0);
        RF_pendCmd(rfHandle, cmd_handle, RF_EventRxEntryDone)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    我们的编程人员缩小了此问题的根源。 现在、所有电路板都测量相同的 RSSI、该 RSSI 大约为-102dBm。  当由射频发生器供电时、我可以看到 RF CW 达到这些水平。  唯一的代码差异是在实际测量之前添加了小睡眠例程。

        RF_cmdRxTest.endTrigger.triggerType = TRIG_REL_START;
        RF_cmdRxTest.endTime = RF_convertMilisecondsToRatTicks(500);
        RF_CmdHandle cmd_handle = RF_postCmd(
                rfHandle,
                (RF_Op*)&RF_cmdRxTest,
                RF_PriorityNormal,
                &RADIO_rxCallbackScan,
                RF_EventRxEntryDone);
     
        int8_t rssiNow = 0;
        while((rssiNow == RF_GET_RSSI_ERROR_VAL) || (rssiNow == 0)){
            Task_sleep(1);
            rssiNow = RF_getRssi(rfHandle);
        }
     
        RF_cancelCmd(rfHandle, cmd_handle, 0);
        RF_pendCmd(rfHandle, cmd_handle, RF_EventRxEntryDone);
    

    因此、RF_getRssi (rfHandle)似乎返回了不正确的 RSSI 值、该值取决于 CC1352P 二氧化硅芯片。 如果我们用 Task_sleep (1)提供一些空闲时间、我们将获得适当的 RSSI 值。

    现在、我需要在处理真实数据包和真实通信时测量系统的实际灵敏度。 我不再相信我们在通信过程中会获得完全的灵敏度、它不会破坏我的不良本底噪声。 除非社区中有人以不同的方式看待这种情况并能解释。

    总的来说、这个社区有更多的经验看到了更多不同的场景、那么我、也许有人可以分享这方面的意见? 我是否需要担心、在全速1Mbps 通信期间、我会将不一致的本底噪声作为灵敏度瓶颈来实现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初我怀疑有硬件问题、但现在我认为您有软件问题。 我没有在这里查看过时序、但我怀疑在某些情况下、您在不处于 RX 状态时正在读取 RSSI。 当无线电处于 RX 中时、有可能将一个 DIO 设定为高电平、我将这样做、同时在使用 getRSSI 之前/之后设定一个 DIO。

    对于数据包、可以更轻松地将最后接收到的数据包的 RSSI 附加到接收缓冲器。 您是否浏览 过 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf-guide/index-cc13xx_cc26xx.html ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让我离开了几天。 首先、感谢您付出的时间和精力、 非常感谢 。 很高兴知道我们总是有人 咨询。 以下是建议的调查结果:

    根据使用的配置、黄色为 RF 内核接收信号:

    PINCC26XX_setMux(antennaPins, RF_HIGH_PA_PIN, PINCC26XX_MUX_RFC_GPO3);
    PINCC26XX_setMux(antennaPins, RF_SUB1GHZ_PIN, PINCC26XX_MUX_RFC_GPO0);

    绿色是表示 RF_getRssi (rfHandle)的 IO 引脚

    据我了解、RSSI 是在接收周期内测量的。 编程器注意到 RSSI 测量值为2、这是因为函数在接收到有效测量值之前进行测量。 在我们的案例中、这仍然是无效的、具有误导性的。

    在任何情况下、我们现在都发现了测量前的固化、小睡眠(不做任何事情的时间段)。 我认为这意味着案例已关闭。 只需进行实际的接收灵敏度测量、以确保所有电路板都保持一致。

    由于 RSSI 结果取决于 SILICA 芯片、并且 RF_getRssi (rfHandle)在没有外部预防措施(睡眠)的情况下不会返回可信结果、也许勘误表必须 得到补充?