大家好、
我们很清楚 CC1310天线的平衡-非平衡变压器电路和滤波器电路、但这里的平衡-非平衡变压器电路与教科书中的标准电路略有不同。 有一个额外的电感器 L11和一个额外的电容器 C21、如图中的绿色框所示。

我们发现、不同频率天线的 L11和 C21值不同(当然、其他组件的值也不同、我们知道如何预计算其他组件的值)。 但 我们有以下问题:
这里 L11和 C21的功能是什么?
2. 我们如何确定L11和 C21的值?
如果您能解释一下、我将不胜感激。 或者 我们是否有任何文档可供参考? 提前感谢您。
此致、
凯瑟琳