This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:DIO 端口上的5MHz CLK 频率

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1198748/cc1310-5mhz-clk-frequency-on-dio-port

器件型号:CC1310

大家好、

我想知道 CC1310的 DIO 端口是否可配置为 SPI CLK。 要求是使用 GPTimer0A 设置一个周期定时器、并将 loadVal 设置为4、使频率为4MHz。 但是、输出最多只能生成50kHz。  

这是由额外的中断和回调时间引起的吗? 或者计时器设置不正确? CC1310是否能够以如此高的频率切换端口?

谢谢您、

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供更多背景信息? 是否要制作一个位拆裂 SPI (除了芯片上的2个 SPI 模块和传感器控制器中的 SPI 功能)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经在芯片上使用了2SPI 模块。 我不知道是否可以使用传感器控制器来实现第三个控制器、因为我认为在传感器控制器中使用 SPI 仍然涉及芯片上 GPIO 端口的 SPI 初始化、 这将失败、因为它不允许初始化第三个 SPI 接口。 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将传感器控制器用于 SPI 不会干扰器件的 SPI 外设。

    请在此处阅读文档:

    SPI 数据传输—Sensor Controller Studio v2.9.0 CC13x0 CC26x0文档

    我认为不可能在运行 SCLK 为5MHz 的 CC1310上生成一个位拆裂 SPI。

    您也无法通过传感器控制器获得此速率

    Siri