请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、
我想知道 CC1310的 DIO 端口是否可配置为 SPI CLK。 要求是使用 GPTimer0A 设置一个周期定时器、并将 loadVal 设置为4、使频率为4MHz。 但是、输出最多只能生成50kHz。
这是由额外的中断和回调时间引起的吗? 或者计时器设置不正确? CC1310是否能够以如此高的频率切换端口?
谢谢您、
此致、
Marvin