This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:TI15.4堆栈:在不同任务中管理 SPI

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1200047/cc1352r-ti15-4-stack-manage-spi-in-different-tasks

器件型号:CC1352R

大家好、

我有一个在 TI15.4堆栈收集器示例(SDK6.20)上运行的应用。 我在回调模式下使用 SPI 添加了一个 IO 扩展器、该扩展器在 csf.c 文件上控制、在应用任务上运行、一切运行良好。

现在、我还想添加一个使用 SPI 的 LCD、但 LCD 更新是 一个低优先级的过程。 我将在单独的任务中添加所有 LCD 功能。 我定义了优先级为2的 TI15.4应用任务和优先级为1的新 LCD 任务。  

我现在的问题是、在两个任务上、以线程安全的方式访问 SPI 驱动程序的建议方法是什么。 我现在使用的方法是在应用任务中首次初始化和使用 SPI 驱动程序。 但现在我想在新任务中使用它。 由于它处于回调模式、恐怕会造成问题。 在这种情况下、您如何建议使用 SPI?  

谢谢