大家好、
我有一个在 TI15.4堆栈收集器示例(SDK6.20)上运行的应用。 我在回调模式下使用 SPI 添加了一个 IO 扩展器、该扩展器在 csf.c 文件上控制、在应用任务上运行、一切运行良好。
现在、我还想添加一个使用 SPI 的 LCD、但 LCD 更新是 一个低优先级的过程。 我将在单独的任务中添加所有 LCD 功能。 我定义了优先级为2的 TI15.4应用任务和优先级为1的新 LCD 任务。
我现在的问题是、在两个任务上、以线程安全的方式访问 SPI 驱动程序的建议方法是什么。 我现在使用的方法是在应用任务中首次初始化和使用 SPI 驱动程序。 但现在我想在新任务中使用它。 由于它处于回调模式、恐怕会造成问题。 在这种情况下、您如何建议使用 SPI?
谢谢