This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1199759/cc1310-cc1310

器件型号:CC1310

CC1310在通电后烧坏
我们在数十种设计中使用 CC1310。 一种非常接近旧设计(原理图和 PCB、细微更改)的新设计、为我们带来了非常奇怪的严重问题。
将3伏 VDDS 应用于 CC1310时、它会正常启动(功耗约为7mA)、但在一分钟左右后、功耗会跳至20-60mA、CC1310停止工作。
DCOUPL 上的1.2V 测量2V、VDDR 测量3V 而不是1.7
我们以最少的器件数组装电路板-仅 CC1310、晶体、天线电路、直流/直流线圈、复位电路和基本电容器。 相同的结果。

我们甚至尝试制造另一个具有4层内部接地层的 PCB (通常2层是我们的 CC1310标准)-但我们得到相同的行为。 我们仔细检查了每条路线、但一切看起来都不错。

此外、我们采用了 PCB 设计非常接近的产品、并将其与几乎所有组件进行了条带化、因此它将与失败的新设计完全相同。 古老的设计让人感觉非常棒。

是否有人知道什么原因会导致 CC1310发生故障?

提前感谢、

伊 zzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izzy、

     在您的设计中、它们似乎是不正确的连接。 最好的帮助方法是 提交设计审阅、我们可以查看原理图和布局、以查看 您的 CC1310设计是否存在任何问题。

    请按照此处的说明提交设计以供审核: SIMPLELINK-SUB1GHZ-design-Reviews 设计工具|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下几点:

    CCFG 文件是否反映您在电路板上使用的内容(32kHz 时钟等)

    -在损坏的电路板上,测量与直流/直流转换器相关的引脚的接地阻抗,并查看它们是否与良好的电路板不同。 我的假设是、您应该在一个或多个引脚上看到低阻抗。  

    -您能否从之前设计的电路板上获取直流/直流线圈并将其放置在其中一个新电路板上、然后查看您是否遇到同样的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Diego。
    我们已经检查了所有连接、并将其与以前的工作项目进行了比较(我们有数十个运行 CC1013的电路板)。 下面是我们检查它的方法:

    1.检查了原理图并将其与以前的设计进行了比较

    2.检查 Altium PCB 布局(即使系统突出显示了任何错误的接线)

    3.我们使用欧姆表检查了 PCB 网的快捷方式和连续性。

    当然、我们会将原理图和 PCB 上传到您的设计审查中。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 CCFG 文件准确反映了我们在设计中使用的内容。 顺便说一下、该设计(对于 CC1310电路)与大规模生产且没有问题的其他产品相同、并且具有相同的 CCFG 文件。

    2.没错,损坏的电路板在 DCDC 相关引脚上表现出低阻抗。

    3.当我们目前使用 CC1310制造6种不同的产品时,我们在所有设计中都使用相同的线圈,因此我们没有尝试用另一线圈(相同的值,相同的批次)换用线圈,但我们尝试在没有线圈的情况下操作电路。 在这种运行模式("全局 LDO 模式")下、我们会看到同样的问题。

    谢谢、

    伊 zzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我昨天已向您发送了电子设计、BOM 和 Gerber 文件。

    你没明白吗?

    谢谢、

    伊 zzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izzy、

    我收到了这些文件。 我将对其进行审核、并通过电子邮件回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢