CC1310在通电后烧坏
我们在数十种设计中使用 CC1310。 一种非常接近旧设计(原理图和 PCB、细微更改)的新设计、为我们带来了非常奇怪的严重问题。
将3伏 VDDS 应用于 CC1310时、它会正常启动(功耗约为7mA)、但在一分钟左右后、功耗会跳至20-60mA、CC1310停止工作。
DCOUPL 上的1.2V 测量2V、VDDR 测量3V 而不是1.7
我们以最少的器件数组装电路板-仅 CC1310、晶体、天线电路、直流/直流线圈、复位电路和基本电容器。 相同的结果。
我们甚至尝试制造另一个具有4层内部接地层的 PCB (通常2层是我们的 CC1310标准)-但我们得到相同的行为。 我们仔细检查了每条路线、但一切看起来都不错。
此外、我们采用了 PCB 设计非常接近的产品、并将其与几乎所有组件进行了条带化、因此它将与失败的新设计完全相同。 古老的设计让人感觉非常棒。
是否有人知道什么原因会导致 CC1310发生故障?
提前感谢、
伊 zzy