您好!
我计划同步2个具有 CC120x 板载无线电信号的设备,如果它们之间的距离很小(不到1米)... 我将使用异步透明模式、因此我正在评估我可以在同步输出中获得的最短时间误差...我假设这与 CC1200用户指南8.9.2中所述的 GPIO 速率相关:
' GPIO 上的速率为((4 x 接收器带宽) x 内插因子)'
现在、假设我使用的插值因子为4、RX 滤波器带宽为1.666MHz、我是否正确地假设输出数据上的抖动应约为1 /((1、66666666 * 4)* 4)... 即大约+/- 37纳秒...?
感谢您的支持
此致
Alex