This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:透明模式下的数据抖动更低...

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1197753/cc1200-lower-data-jitter-in-transparent-mode

器件型号:CC1200

您好!

我计划同步2个具有 CC120x 板载无线电信号的设备,如果它们之间的距离很小(不到1米)... 我将使用异步透明模式、因此我正在评估我可以在同步输出中获得的最短时间误差...我假设这与 CC1200用户指南8.9.2中所述的 GPIO 速率相关:

' GPIO 上的速率为((4 x 接收器带宽) x 内插因子)'

现在、假设我使用的插值因子为4、RX 滤波器带宽为1.666MHz、我是否正确地假设输出数据上的抖动应约为1 /((1、66666666 * 4)* 4)... 即大约+/- 37纳秒...?

感谢您的支持

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -为什么您只需要1米的距离?

    ——为什么需要非常小的抖动? 建议让 MCU 对接收到的信号进行过采样、以避免抖动的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,鬼...

    感谢您的回复...

    距离为1米是因为执行同步操作时设备(多个设备与单个同步源同步)接近...

    但是、我无法输入操作的详细信息、它太复杂了、但这正是我需要的... 我想评估时序、看看它是否符合同步要求... 如果我的计算还可以、那就适合...

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否计划使用 FSK 或 OOK 调制?  您计划使用什么数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    Tnx 答复...

    在我的应用中、同步阶段用于允许很少 的"客户端"计时器通过射频脉冲测量"主机"计时器周期、因此、此阶段不会与收发数据进行微交互、仅触发射频数据脉冲的计时器、微计时器将处于闲置状态、然后使用计时器测量...

    在此阶段和条件下,数据速率将是我能得到的最大值,具有更高的时间分辨率(非常短的设备分离),这就是我考虑 cc1200的原因,它具有更高的数据速率和收发模式...

    在透明模式下、主机计时器将发出长脉冲作为异步 TX 数据、客户端计时器将在这些脉冲的下降沿同步、并进行捕获... 此外、对于调制的使用、我仍然不确定、我将检查哪一个可以为我提供更好的结果、即使我认为同步脉冲的下降沿(周期结束)也可以通过2/4GFSK 正常工作...

    因此、这就是为什么预期抖动测量对我来说是最重要的因素...

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果我理解正确、您想要使用来自"主机"的射频脉冲来同步  多个"客户端"设备中的计时器?

    脉冲有多长时间、它只能是一个脉冲还是多个脉冲?

    透明模式仅支持2元调制格式。 对于 GFSK、这意味着只有2GFSK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您正确理解或更好地理解、让客户也以一定的精度测量"主机"计时器的周期...

    有多少或持续时间不重要,可能持续几秒钟,我将根据应用所需的精度来决定,我已经用其它射频设备(模拟)来完成了这一操作, 我只需要在透明模式下获得输出数据上可能的最低抖动...

    如果我知道数据输出中的采样分辨率相当于某个增量时间、那么我知道我将在测量中具有此类精度、当然、在测量1秒时具有某种意义、但在测量10秒周期时具有另一种精度...

    2GFSK 会更好...

    那么、我的问题很简单、根据 CC1200用户指南、我的期望是不是很正确的? 我是否误解了任何内容...?

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    CC1200中透明串行模式的主要用途是与传统通信协议一起使用、在传统通信协议中、建议对信号进行过采样以减少抖动对输出的影响。 由于尚未测量、因此我们没有给出输出上可以存在多少抖动的数字。 您需要针对您的用例测试器件、以查看存在的抖动是否足够低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UserGuide 指出"GPIO 上的速率为(4 x 接收器带宽) x 内插因子)。 "这意味着抖动将小于此处计算的值、至少小于速率的1/8。 但不确定在零 IF 和宽开 RX 滤波器下透明模式的工作效果如何、但最有可能在1m 范围内足够好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、感谢你们所有人提供信息和确认信息...

    我刚发送了原理图、并在我开始处理它后、最终将向您介绍我的结果(我希望在今年内、由于当前芯片短缺... )。。

    此致

    Alex