请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 大家好、
以下是客户的请求:
他现在使用 TI 15.4协议栈进行项目开发。 此处的 SDK 版本为 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07 、示例为收集器和传感器。
他知道应通过阅读 TI15.4的用户指南来修改相应的 PHY ID。 现在将 APIMAC_STD_US_915_PHY_1更改为 APIMAC_GENERAL_US_915_PHY_132。 他想问,是否有办法测量实际的无线数据传输速率?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
Nick