请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
CC1312R Launchpad 可通过带集成 XDS110调试器的 RF Studio 7设置为 Tx 模式。 我们可以使用 R&S 功率计看到 Tx 信号。
我们想使用外部 XDS110调试器重复相同的设置、以便为测试我们自己的硬件做好准备。 我们确实做到了:
- 已删除 Launchpad P4上除 GND、5V 和3V3以外的所有其他跳线
- 已将外部 XDS110连接至 P5
- 使用 micro USB 连接器为器件供电
RF Studio 7正确检测到 CC1312R 器件(Device Control Panel 打开、提示 CC1312R 已连接)、但是、设置"数据包 TX"或"连续 TX"不会导致任何 Tx 输出(功率计上无信号)、一段时间后、RF Studio 会报告以下问题:
- 打包的发送失败
- 连接的设备无法发送数据包
- 关闭 Device 控制面板、然后关闭评估板的电源、再打开。 重新启动控制面板
那么、问题是:
- 如何在 CC1312R LaunchPad 上使用外部 XDS110调试器?
此致、
Ari.