This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在 CC1312R Launchpad 上使用外部 XDS110调试器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1224381/cc1312r-how-to-use-external-xds110-debugger-on-cc1312r-launchpad

器件型号:CC1312R

您好!

CC1312R Launchpad 可通过带集成 XDS110调试器的 RF Studio 7设置为 Tx 模式。 我们可以使用 R&S 功率计看到 Tx 信号。

我们想使用外部 XDS110调试器重复相同的设置、以便为测试我们自己的硬件做好准备。 我们确实做到了:

  • 已删除 Launchpad P4上除 GND、5V 和3V3以外的所有其他跳线
  • 已将外部 XDS110连接至 P5
  • 使用 micro USB 连接器为器件供电

RF Studio 7正确检测到 CC1312R 器件(Device Control Panel 打开、提示 CC1312R 已连接)、但是、设置"数据包 TX"或"连续 TX"不会导致任何 Tx 输出(功率计上无信号)、一段时间后、RF Studio 会报告以下问题:

  • 打包的发送失败
  • 连接的设备无法发送数据包
  • 关闭 Device 控制面板、然后关闭评估板的电源、再打开。 重新启动控制面板

那么、问题是:

  • 如何在 CC1312R LaunchPad 上使用外部 XDS110调试器?

此致、
Ari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在选择固定长度配置时开始工作。 什么导致差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:  

    这似乎起作用。

    请您恢复长度配置设置并重试。 这可能是跳线问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

    原因似乎是这个外部电源引脚。 它会凸入 XDS110连接器板。 在我对它进行切割后、变量和固定值都可以正常工作。  很巧合的是、它在早期是固定的、但并非可变的。 跳线连接与您的图片中所示的类似。

    Br、

    Ari.