This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Wisun 的 OAD 何时可用?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1213541/cc1312r7-when-is-oad-for-wisun-avaliable

器件型号:CC1312R7

您好!

TI 表示 Wisun 的 OAD 将完成并可立即使用 Q1。 但我们还没有看到一个。 我们选择了 CC1312R7、并根据为 Wisun Q1提供 OAD 解决方案的承诺分配我们的研发资源。

现在我们已经 完成 Wisun 产品的制作,但是我们无法在 OAD 可用之前将其发送给客户。 什么时候会来呢? 情况紧急。

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    Q1 SDK 中提供了 WiSUN OAD。 此版本将在本月底发布。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    感谢您的快速响应。 由于这对我们非常重要、我还在 TI 支持论坛上提出了问题。 我注意到我有两个不同的答案。 您的是更关注时间线的人。 您是否是 WISUN OAD 的负责开发人员、或者您如何知道这一点?  

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    是支持该堆栈的应用工程师。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我了解。 然后你应该有非常好的内部信息是肯定的,如果它来到这个月它解决了很多问题我们.

    但是我很惊讶的是、向客户支持提出同样的问题 后、我得到了这样的回答:"按照目前的情况、Wi-SUN OAD 支持应在第三季度提供"。   从 马文·O·坎托斯。

    我指望您的答案会得到正确的估计。

    谢谢!

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    一个非常重要的相关问题:您是否会使用相同的 BIM、还是会更新它? 无需赘言、完全的向后兼容性是非常重要的。

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OAD 是现有 CoAP 应用的扩展。 MCU 引导不使用 BIM。

    我们从未有过适用于 Wi-SUN 的基于 BIM 的 OAD 解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我是 id。 这是一个潜在的问题。

    目前、我们有采用基于802.15.4 BIM 的 OAD 的器件、我们需要通过无线方式将其升级为采用 MCUboot 的 WiSun FAN。

    所以、

    1.使用802.15.4通过无线方式传输 WiSun-FAN 映像,

    2.使用现有 BIM 从外部闪存引导映像,

    3.使用新的 MCUboot 覆盖 BIM 启动管理器,

    4.以 MCUboot 格式传输未来的映像。

    我们应该怎么做呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我们如何生成与现有 BIM 引导管理器兼容的 Wi-SUN FAN 映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 中的 Thread 代码也使用 BIM。
    TI 未来的策略是什么-是否将停用 BIM、未来唯一的 OAD 代码 SDK 将基于 MCUboot?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、大家好、Sid、现在是5月、您是否有新 SDK 的更新发布日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    很抱歉、SDK 发布出现延迟。 该工具处于最终测试阶段、将在接下来的几周内发布。

    我们目前有基于802.15.4 BIM 的 OAD 设备,我们需要将其升级到带 MCUboot 的 WiSun 风扇。

    我们无法升级 BIM 映像。 这应该是已部署器件上的固定装置。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc13xx_cc26xxsdk_6_40_00_00/modules/154-stack/154-stack_05_oad/154-stack_05_oad.html#boot-image-manager-bim-

    因此、如果您要将应用从基于 BIM 的系统更新到 Wi-SUN OAD、 将出现兼容性中断。  

    就 MCU 引导与 BIM 而言、我会咨询其他堆栈所有者、并就未来的情况与您联系。  

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我是 id。

    新的 SDK 刚刚发布 、提供 OAD 支持。 然而,我注意到 pyspinelwisunfantund 尚未更新。 您能否提供有关何时更新的信息?

    此致、

    Maurício μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    感谢您的提问。 wfantund 尚未更新。 但最新的 pyspinel 标签(1_00_05_01)已经支持 OAD。  

    https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfan-pyspinel/tree/TI_WiSUN_STACK_01_00_05_01

    此致、
    SID