您好!
TI 表示 Wisun 的 OAD 将完成并可立即使用 Q1。 但我们还没有看到一个。 我们选择了 CC1312R7、并根据为 Wisun Q1提供 OAD 解决方案的承诺分配我们的研发资源。
现在我们已经 完成 Wisun 产品的制作,但是我们无法在 OAD 可用之前将其发送给客户。 什么时候会来呢? 情况紧急。
此致
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、我是 id。 这是一个潜在的问题。
目前、我们有采用基于802.15.4 BIM 的 OAD 的器件、我们需要通过无线方式将其升级为采用 MCUboot 的 WiSun FAN。
所以、
1.使用802.15.4通过无线方式传输 WiSun-FAN 映像,
2.使用现有 BIM 从外部闪存引导映像,
3.使用新的 MCUboot 覆盖 BIM 启动管理器,
4.以 MCUboot 格式传输未来的映像。
我们应该怎么做呢?
Siddanth_N、大家好、Sid、现在是5月、您是否有新 SDK 的更新发布日期?
大家好、
很抱歉、SDK 发布出现延迟。 该工具处于最终测试阶段、将在接下来的几周内发布。
我们目前有基于802.15.4 BIM 的 OAD 设备,我们需要将其升级到带 MCUboot 的 WiSun 风扇。
我们无法升级 BIM 映像。 这应该是已部署器件上的固定装置。
因此、如果您要将应用从基于 BIM 的系统更新到 Wi-SUN OAD、 将出现兼容性中断。
就 MCU 引导与 BIM 而言、我会咨询其他堆栈所有者、并就未来的情况与您联系。
此致、
SID
你好、我是 id。
新的 SDK 刚刚发布 、提供 OAD 支持。 然而,我注意到 pyspinel 和 wisunfantund 尚未更新。 您能否提供有关何时更新的信息?
此致、
Maurício μ A。
尊敬的 Mauricio:
感谢您的提问。 wfantund 尚未更新。 但最新的 pyspinel 标签(1_00_05_01)已经支持 OAD。
https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfan-pyspinel/tree/TI_WiSUN_STACK_01_00_05_01
此致、
SID