电话:360-651-2302
电子邮件:w.snyder@ztronlabs.com
公司:Ztron Labs Inc
语言:英语
状态:打开
提供案例详细信息或备注:
使用 RF Studio 对所有寄存器进行编程(验证它们是否正确)。
将 FRF 设置为850MHz、如果将 FRF 设置为104KHz、我们将监视 RSSI
850MHz 时的信号强度从-100dBm 升至-20dBm。 RSSI
不变。 状态确认了 RX 模式。
问题:如果 FCenter 不在 FRF 处、PLL 频率是多少:从数学角度讲、PLL 需要
乘以载波+/- if。 因此、用户指南(SWRU346B)的第74页没有 Fvco
IF 频率的相关设置。 这似乎很错? 不会
FRF =发送频率==接收器频率? 但除非如此、否则这是不可能的
为了适应 IF 频率、PLL 在接收期间发生移位。