您好!
我们使用 CC1310和 WMBUS-CC13X0来设计 wM-Bus 模块。 该模块将通过 UART 与我们的智能仪表通信。 wM-Bus 模块将从附近的 wM-Bus 燃气表和水表收集数据、并通过 UART 将读数上传到智能仪表。 这与 wM-Bus 堆栈的收集器模式类似。 同时模块还需要读取智能仪表的寄存器并将其发送至 wM-Bus 家用能源显示设备、这与堆栈的仪表模式类似。 我的问题是、WMBUS-CC13X0是否支持集电极模式和电表模式之间的动态切换? 如果需要、您能告诉我如何切换吗? 如果没有、您对如何处理我们的双模应用有什么建议吗?
谢谢。
Mingyu