This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:wM-BUS 堆栈仪表和收集器模式

Guru**** 1859550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1221881/cc1310-wm-bus-stack-meter-and-collector-mode

器件型号:CC1310

您好!

我们使用 CC1310和 WMBUS-CC13X0来设计 wM-Bus 模块。 该模块将通过 UART 与我们的智能仪表通信。 wM-Bus 模块将从附近的 wM-Bus 燃气表和水表收集数据、并通过 UART 将读数上传到智能仪表。 这与 wM-Bus 堆栈的收集器模式类似。 同时模块还需要读取智能仪表的寄存器并将其发送至 wM-Bus 家用能源显示设备、这与堆栈的仪表模式类似。 我的问题是、WMBUS-CC13X0是否支持集电极模式和电表模式之间的动态切换? 如果需要、您能告诉我如何切换吗? 如果没有、您对如何处理我们的双模应用有什么建议吗?

谢谢。

Mingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    根据 STACKFORCE 网站: https://stackforce.com/en/products/protocol-stacks/wireless-m-bus-stack

    它似乎支持运行时器件类型选择:

    您是否已经浏览过该文档? https://www.ti.com/tool/WMBUS#downloads

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingyu:

    我们实际上向 STACKFORCE 询问过这个问题,并得到了一些反馈,但他们需要一些关于"wM-Bus 家用显示器"的详细信息。

    您能否确认它正在使用哪个接口? 它是"消费类接口"吗?

    原因在于、目前 CC1310无法同时存储仪表堆栈和收集器堆栈。 他们说您可以在一个电路板上使用两个 CC1310、其中一个有仪表堆栈、另一个有收集器一个。

    技术上而言、使用 CC1312是可行的、但该器件目前还没有任何资源。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    非常感谢您的回复。 不确定使用方接口是什么、我们的家用显示器处于 T1收集器模式。 我们是否有任何方法可以绕过协议栈的某些层、使其能够以 T1模式接收和发送数据?

    Mingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我将通过电子邮件与您联系、进一步详细讨论解决方案。

    此致、

    Arthur