请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、
以下是客户的请求:
868MHz、在 HSM 下、通过 SmartRF 获取相应的功率值并在 smartrf_settings_predefined.c 中进行配置、实际输出与表中相应值之间的差值是10dB、并且使用的芯片是具有4*4规范的 CC1310。

已尝试-10dB:0x08c0、0dB:0x0041和12dB:0xb818。 都比给定值低10dB 左右。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
Nick