This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7和 CC1312R

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1221971/cc1352p7-cc1352p7-and-cc1312r

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC1312R

您好!

我目前正在为我们的新设计评估这两款 IC。 关于的测试条件 CC1352P7. CC1312R ,您能否在以下测试条件下提供接收器灵敏度数据:  915MHz 时的2-(G) FSK、BER 1%、38.4kbps 或50kbps、50kHz FDA 。 数据表不会指定此条件下的 RX 灵敏度。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会仔细检查一下、然后提供更多信息进行回复。

    编辑:我会将此标记为已解决、因为我们已移至 PM 并在此处取消使用。

    此致、
    扎克