请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7 主题中讨论的其他器件: CC1312R
您好!
我目前正在为我们的新设计评估这两款 IC。 关于的测试条件 CC1352P7. 和 CC1312R ,您能否在以下测试条件下提供接收器灵敏度数据: 915MHz 时的2-(G) FSK、BER 1%、38.4kbps 或50kbps、50kHz FDA 。 数据表不会指定此条件下的 RX 灵敏度。
非常感谢。