This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Linaro 9.2.1下载链接

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1220464/cc1312r-linaro-9-2-1-download-link

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CCStudio

我们尝试使用 CCStudio 构建 Docker 映像来使用 Linaro 9.2.1构建固件。 虽然我们可以依次点击 "Help">"安装代码生成工具"、以便为我们自己的开发环境下载 Linaro、但它不适用于我们的 CI 环境。

TI 是否有 Linaro 9.2.1的下载链接? 或者、是否有一些步骤来从 linaro.org 下载 Linaro 代码生成工具并对其进行设置以便与 CCStudio CLI 配合使用?