请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:CCStudio
我们尝试使用 CCStudio 构建 Docker 映像来使用 Linaro 9.2.1构建固件。 虽然我们可以依次点击 "Help">"安装代码生成工具"、以便为我们自己的开发环境下载 Linaro、但它不适用于我们的 CI 环境。
TI 是否有 Linaro 9.2.1的下载链接? 或者、是否有一些步骤来从 linaro.org 下载 Linaro 代码生成工具并对其进行设置以便与 CCStudio CLI 配合使用?