This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:比特率同步

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1220279/cc1310-bitrate-synchronization

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS、、 CC1101

大家好、

您能在下面询问我们的客户吗?

对于 CC1310在 WMBUS 868、95 C 和 T 模式下的使用、我有一些问题。 在大约13-14字节后、器件似乎失去比特率同步。 是否有任何设置可更改算法以保持比特率同步?

我应用了补丁 https://www.ti.com/lit/an/swra522e/swra522e.pdf 接收某些计量表时出现问题、但并非全部。 那么、我认为它与比特率同步有关。

下面是接收到的2个数据包、但不完全相同、但粗体数据应相同。

第一个解决方案采用了 CC1310

2e44333008421100091b7a28a82025 0c99cdbefd2b4717ea262f466aea5242674de4c61c1da8bbb32e2787bcf1fb.

第二个下载 CC1101

2e44333008421100091b7a29482025 0c99cdbefa56ce2fd44c5f8cd5d4a484ce9bc98c383b5177665c4f0f79e3f78d  

从 CC1310接收到的数据包看起来是1字节更短、有时 CC1310需要两次一位、这表示 CC1310符号速率达到 FAST。

请参阅标有 CC1310错误数据的红色半字节。

不过、我们已设置 CC1310和 CC1101以在100k 位上运行这两个套件。

根据 EN13757、接收器应该能够在 T 模式下处理90–110kbit、因此即使发送器的比特率有轻微的偏移、这应该不是问题。  

回到我的问题、是否可以使 CC1310在处理不同比特率方面更轻松地进行处理、使其与 CC1101的工作方式相同?

我将在星期三收到来自客户的计量表、然后我将能够测量准确的错误、但我仍然想了解一些有关要设置什么寄存器以使其正常工作的信息。

我们能够以某种方式改变时钟恢复算法的工作方式和策略吗?

我们在接收比特率为99、5kbaud 的器件时遇到问题、这应该不是问题、因为 CC1310应该能够处理90–110kbaud。

我想要的是与 S2LP 时钟恢复设置类似的东西、用于设置 PLL 和 DLL、或者与 CC1101类似。

此致、

Danilo.